This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:咨询:将晶体替换为来自 MCU 的外部 25MHz 振荡器、以实现 PHY 时钟输入

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1566715/dp83tc812r-q1-inquiry-replacing-crystal-with-external-25-mhz-oscillator-from-mcu-for-phy-clock-input

器件型号:DP83TC812R-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83867IR

工具/软件:

背景:

  • 为了消除晶体、改为将 25MHz 时钟从 MCU 馈送到 PHY 的 XI 引脚、以降低 BOM
  • MCU 时钟输出为 5V、而 PHY 需要较低的电压、因此计划使用分压器。

机械要求规格

1. 如果可以通过分压器从 MCU 馈送时钟、您能提供反馈吗? (需要更新测量值)  是否存在任何问题?

 2.如果有任何额外的电气限制(例如,输入阻抗,驱动强度,波形形状)必须满足。 从下面的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sungmin:

    1.是的,您可以使用分压器。  您需要适当调整电阻器的大小、以确保满足上升/下降时间要求。  在某些情况下、我们还建议使用电容分压器、例如 DP83867IR。

    2.如果您符合数据表的规格,我们希望时钟可以正常工作。

    谢谢、

    Drew