This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:BUSB9261 演示板闪存和晶体替代产品

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564776/tusb9261-busb9261-demo-board-flash-memory-and-crystal-replacements

器件型号:TUSB9261


工具/软件:

TUSB9261 演示板 BOM 提到了闪存 Pm25LV512A 和晶体。 您是否有任何更换建议?

可能是 AT25DF512C-SSHN-T 用于更换 SPI 闪存? 和 FC5BQCCMM25.0-T1 用于替代晶体?

我希望您的闪存刻录机工具使用我们在 TI.com 上提供的固件以及闪存驱动器和晶体替换件来刷写 TUSB9261。

此致、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    和 FC5BQCCMM25.0-T1 用于晶体替换?

    最好在此应用中使用 40MHz 时钟。 发送信号的是 25MHz。

    AT25DF512C-SSHN-T 用于替换 SPI 闪存? [/报价]

    有关 TUSB9261 的要求如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有挑选出任何直接替代器件、因此您必须查找符合 TUSB9261 要求的第三方器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么您的材料明细表错误、因为 ECS-250-20-30B-TR 是 25MHz。

    此致、
    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、我要告诉 EVM 设计人员我们为什么使用 25MHz、而不是数据表上推荐的 40MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    FREQSEL[0:1]引脚能够自定义 PLL 的频率。 这就是 EVM 能够使用 25MHz xtal 的原因。  但是、我们不建议更改这些值。  在数据表的新版本中、我们删除了有关更改 xtal 频率的详细信息、并将其保持在恒定 40MHz。  

    演示板在 TUSB9261 发布时进行了设计和发布、尚未随数据表修订版本进行更新。 这就是 xtal 频率不匹配的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将由于非活动而关闭此主题。