This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2213A:1394 接口设计

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2213A, TSB82AA2B, XIO2001, TSB81BA3E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1566491/xio2213a-1394-interface-design

部件号:XIO2213A
主题中讨论的其他部件: TSB82AA2B、 XIO2001、 TSB81BA3E、 TSB82AF15-BA3F EP、TSB41BA3F-BA3F EP

工具/软件:

您好、团队、

 我将设计一个具有 1394 接口的电路。 我感谢 TI 的 xio2213a、μ F、但 不建议将其用于新设计。  还有其他的离散产品,如 TSB82AA2B+tsb81ba3, 是一个 PHY+控制器的形式。在 我看来, xio2213a 是一个 PHY+控制器+PCIe 桥,所以它更容易使用。我错了吗? 如果我使用 xio2213a、只需配置 connect+xio2213a+ FPGA、是否可以实现正常的 1394 接口传输链路?如果我使用 TSB82AA2B+tsb81ba3、我可以使用 STM32F4 作为 PCI 处理器?期待回复。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bing:

     我们正在查看此问题、并将尽快发送反馈。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;XIO223A/B 只是将一个 PCIe/PCI 桥接器 (=XIO2001)、一个 OHCI 控制器和一个 PHY (=TSB81BA3E) 组合在一起。

    使用哪个控制器取决于您拥有的 CPU 总线接口。 对于 PCI、您必须使用 TSB82AA2B。 对于 PCIe、您必须使用 XIO2213A 或 PCI/PCIe 桥接器;只要 TI 制造、XIO 就更易于使用。

    据我所知、STM32F4 不支持 PCI。

    如今、IEEE-1394 在很大程度上是一种传统接口。 我无法预测  TSB82AA2B 或 XIO2213A 的使用寿命是否更长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,克莱门斯。 我们知道、正常的 1394 传输距离只有 4.5 米。  “1394  FireWire(R) 快速参考卡“的描述指出、•距离较长:GOF 和 CAT5 为 100 米;POF 为 50 米

    所以、如何实现 100 米的距离,我需要一个 光学模块?可以一个普通的以太网光学模块将 1394 信号转换成光信号?

    再次感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Clemens、 “如今、IEEE-1394 基本上是一种传统接口。 我无法预测  TSB82AA2B 或 XIO2213A 的使用寿命是否更长。“ 有一个新的产品 TSB82AF15-XIO2213A 可能 替代 EP  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bing:

       通过将端口设置为仅 Beta、仅 400Mbps、仅 200Mbps 或仅 100Mbps、TSB41BA3F-CAT5 EP 电缆收发器可支持连接。

    好极了

    Brian