This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:3.3V 会反馈到 1.1V 电源轨

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65220, TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562974/tusb4041i-3-3v-is-back-feeding-onto-1-1v-rails

器件型号:TUSB4041I
主题:TPS65220、

工具/软件:

大家好、我们使用 TUSB4041IPAPR、 TPS65220 是用于我们处理器的 PMIC。  该 PMIC 设计具有在 1.1V 电源轨之前启动的 3.3V 电源轨、只要我们在电源轨稳定后退出复位、数据表中就会显示这一情况。  集线器工作正常。  我们遇到的问题是、在 PMIC 导通 1.1V 电源轨之前、集线器上的 3.3V 电压会反馈到 1.1V 电压。  我们看到此电源轨上大约为 0.25V、在某些边缘情况下、该电压足够高、PMIC 将不会导通。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin:

      首先、不建议切换直流/直流转换器、这会 向集线器增加低频抖动。

       该 PMIC 是否 通过 EN 引脚开启? 输出如何影响 PMIC 的启用或禁用?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定这个问题的相关性。  PMIC 在电路板最初通电时亮起。  3.3V 由独立电源供电、而 1.1V 由 PMIC 产生。  如果有任何电源轨存在残余电压、PMIC 将不会启动、并且 TUSB4041I 通过集线器产生 0.25V 电压。  我们确认了这一点。  这似乎是一个设计缺陷。  请告知如何继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.1V 电源上是否有任何其他负载?

    我不是 PMIC 专家、让我来看看 TI PMIC 组、看看它是否是 在 0.25V  残余电压下的正常行为

    当 TUSB4041 的 1.1V 上发生 0.25V 漏电流时、可能需要使用普通 LDO 器件来获得 1.1V。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin:

      我看到您在 E2E 上发布  了关于 TPS65220 的文章。  

      您能否  在 TPS65220 和 TUSb4041 之间添加 3.3V 的延迟以确保 TPS65220 在 1.1V 上施加 0.25V 之前首先导通?

      如果无法、 可能需要将其他 Vbus 开关与 EN 引脚配合使用。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在进行更多测试后、我们想在 VDDQ 上运行一个二极管、这将留下 0.9V 的内核电压。  规格至少为 0.99V。  测试完成后、集线器将继续在此电压下工作。  您是否预见到在 0.9V 下运行内核电压时会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin:

      您能在 85°C 下进行测试吗? 如果在 85°C 以下工作正常、我看不到任何问题。

    好极了

    Brian