This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:寻找 CC 控制器以动态在供电方和受电方之间切换

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TPS25751, TPD4S201, TPS25751EVM, TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564877/tusb320-looking-for-cc-controller-to-switch-between-source-and-sink-dinam-dynamically

部件号:TUSB320
主题中讨论的其他器件: TPS25751TPD4S201TPS25751EVMTUSB422

工具/软件:

您好:

我的客户希望开发一款通过 USB-TypeC 连接到主机 PC 或平板电脑的产品。
对于 USB 数据、PC 或平板电脑为 DFP、其产品为 UFP。
但是、在通过 USB-Type-C 将产品连接到主机 PC 或平板电脑后、他们希望切换电源和受电方、例如主机 PC 或平板电脑是受电方、其产品是电源。 其产品上已经有 5V/3A 电源器件。 他们有一个问题。 使用哪种 TI CC 控制器器件能够满足他们的要求? 他们考虑先使用 TUSB320、但在查看以下 E2E 时、说“ TUSB320 等 CC 控制器无法在供电端和受电端之间动态切换“。 因此、请告诉我最适合满足其要求的 CC 控制器。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453287/tusb320-drp-application?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TUSB320


此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此应用将需要 PD 控制器。 我正在将此主题重新分配给 PD 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuhiko:

    关于您的客户设计、我有几个问题要问:

    • 这里的终端设备是集线器吗?
    • 我看到要求是 DRP、最大功率要求是 15W 吗?
    • 是否需要 DP 等任何其他交替模式或仅需要数据?
    • 这里是否完全要求 USBIF 合规性?

    请告诉我这些问题的答案、我也会尽力为您找到适合此应用的最佳建议。

    谢谢您、

    Adrian Sacalxot-Berrios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian

    感谢您的回答。 但我不熟悉 USB 应用。
    DP 代表什么? 什么是 DP?

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian

    我收到了客户提供的随附数字。
    图中所示的平板电脑放置在设备中并保持连接。  
    对您的问题的回答是否足够?
    e2e.ti.com/.../KIOSK_CB691062_.pdf

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian

    我的客户有点着急。 如果您能告诉他们推荐的 PD 控制器、我们将不胜感激。
    如果不仅需要 PD 控制器、还需要其他器件来满足其要求、请告知他们这一点。
    他们希望了解 TI 专家推荐的系统解决方案。

    此致、

    K.Hirano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuhiko:

    我在图中看到不需要交替模式/显示端口、因此 TPS25751 是此应用的最佳之选。 TPS25751 是一款单端口 DRP PD 3.2 控制器、支持 PPS 和液体检测等功能。 请参阅随附的链接以了解更多信息。

    www.ti.com/.../TPS25751

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian

    感谢您的答复。
    除了 TPS25751 外、它们 是否还需要 TPD4S201?

    此致、

    K.Hirano


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuhiko:

    是的、TPD4S201 是我们建议用于待机功率范围应用的保护器件。

    谢谢、

    Adrian Sacalxot-Berrios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian

    我的客户还有其他问题。
    如果其产品为集线器 、如下所示、 TPS25751 仍然是推荐的出色器件?
    还是 从成本/功能角度来看任何其他适用/更简单的器件?

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuhiko:

    让我与我的团队核实、并向您提出更简单的器件建议。

    谢谢、

    Adrian Sacalxot-Berrios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuhiko:

    在与我的团队进行核实后、我相信 TPS25751 会是此应用的理想器件。

    谢谢、
    Adrian Sacalxot-Berrios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian

    感谢您的答复。 我的客户还有以下问题。

    问题 1:
    虽然他们想快速评估 TPS25751EVM、但 TI.com 上的库存已售罄。 您的实验室是否有任何额外的 TPS25751EVM 可以贷款给我的客户?

    问题 2:
    TI.com 上是否提供了任何其他推荐的 PD 控制器器件?

    问题 3:
    是否有任何具有 PD 控制器功能的 TI 集线器器件?

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuhiko:

    我们目前还不使用 TPS25751EVM、但我们正在努力 在下个月底获得一些构建。 至于您的其他问题、总线器件具有 PD 控制器功能、TUSB422、但我认为它不适合此应用、目前没有任何 EVM。