This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:TUSB8044AIRGCR USB3.0 器件回落到 USB2.0

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567695/tusb8044a-tusb8044airgcr-usb3-0-device-is-falling-back-to-usb2-0

器件型号:TUSB8044A


工具/软件:

尊敬的团队:

将 USB3.0 摄像头器件连接到 USB 集线器时。 它仅回退到 USB2.0。 因此摄像头无法正常工作。 我附上了原理图并移除了 R13。

尽快寻求您的积极支持。

此致

Banwari Lal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Banwari:

      是否检测到集线器上行端口 USB3?

    此致

    Brian