This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SDA 线保持接地短路和原理图审阅。

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1566352/sn65dsi83-sda-line-keeps-shorting-to-ground-and-schematic-review

器件型号:SN65DSI83


工具/软件:

您好、i´m 使用 SN65DSI83 连接 LVDS 面板。

我´m 电桥上的 SDA 引脚一直在内部接地短路的问题、我将芯片焊接到电路板上、然后尝试进行 I2C 扫描、成功返回 0x2C、但经过一段时间后、我没有再收到它的响应、检查 I2C 总线 SDA 是否被拉低、SCL 很好、我移除了芯片、总线恢复为被电阻器拉高。 这发生在两个不同的 IC´s 上、我有一个电平转换器、用于将控制器的 I2C 3V3 信号转换为 SN65 上的 1v8。 我认为连接可能有误、但已检查、引脚显示的电压永远不会超过 1.810V。

我不能n´t 为什么针脚一直短路,所以也许我的原理图中的东西是错误的?,我想知道,如果你可以检查我的原理图,看看是否有问题。

如果没有、什么可能导致针脚短路?

引脚上的接地电阻为:

SCL:11.5 米

SDA:0.9 万

3V3 稳压器:

1V8 稳压器:

SN65DSI83:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    DSI83 I2C 线路没有已知问题、因此此问题可能与此处的硬件实现相关。 1.8V 和 3.3V 电源轨是否都有上拉电阻?  

    I2C 主机控制器是否将总线下拉? 还是控制器侧在总线上发生任何超时?


    您是否也测试 DSi83 的视频和其他芯片功能(如接收和输出视频)持续工作正常? 这将有助于了解其他功能是否不受影响、是否只有 I2C 出现问题。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikram、是的、都有上拉电阻、我检查了总线中的所有内容、并检查了导致处理器接触不良的连接器。 我会更换它、但可能需要几天时间。 我还买了几个 DSI83 的样品,因为我的那些已经死了。 你怎么看我的示意图?,我应该保持它的方式吗? 我还n´t 不明白为什么两个 DSI 都停止响应命令,即使我使用外部微控制器尝试扫描总线,它也找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    您是对的、接触不良或从处理器与 DSI83 断开连接可能是一个问题。 您确定的电压轨是否存在任何其他问题?

    [引述 userid=“533059" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1566352/sn65dsi83-sda-line-keeps-shorting-to-ground-and-schematic-review/6032929
    您是否也测试 DSi83 的视频和其他芯片功能(如接收和输出视频)持续工作正常? 这将有助于了解其他函数是否不受影响、是否只有 I2C 显示问题。

    您是否能够对设备进行完整编程并获得视频输出? 视频接口是否正常工作?

    此外、请检查数据表中的初始化序列。 其中包含有关启用器件、时序和配置的信息。  

    我将浏览 I2C 原理图、然后返回给您。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikram、

    问题已解决。 在我更换桥接器和连接器后、它开始在 I2C 总线上响应。 我还发现一条 DSI 线路上存在接地短路。 现在我有视频了。 我仍然不知道为什么我的两座桥停止工作。 我一整天都在测试,没有回音。

    谢谢你。