This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:芯片的应用问题

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565605/ds90ub948-q1-the-application-issues-of-chips

器件型号:DS90UB948-Q1


工具/软件:

请详细说明如何配置此模式。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    在 OLDI 端口 1 和端口 0 有效时、应该可以实现所示的图(其中 RIN0 > D4-D7)。

    此处应采用复制功能、因为传入 RIN0 的内容将在端口 0(未使用)和端口 1 上复制。

    根据 MAPSEL、时序配置将需要用到 3 号或 7 号。

    下面显示了 MAP_SEL 模式的提示:

    如果您有任何问题、请告诉我!

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Miguel Bolante

    现在没有 LVDS 信号输出、寄存器配置为 0x34=0x03、0x49=0xe3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Liguo、

    寄存器 0x34 是指 948 上的 RX 模式。 此时是否有串行器通过 FPD-Link 发送视频?

    • 我们可以从原始提交中评估锁定状态。

    您能否提供系统的方框图和寄存器转储来确认设置?  

    另一个字节 0x49 :

    7 = MAPSEL = H

    6 =启用 MAPSEL 覆盖

    5 = MAPSEL 覆盖= H

    4-2 =保留

    1-0 =复制 FPD-OLDI 输出

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Miguel Bolante

         有串行器通过 FPD-Link 发送视频、I2C 通信正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Liguo、

    您能否提供系统的方框图和寄存器转储来确认设置?

    根据时序配置所需的 MAPSEL、这将是第 3 号还是第 7 号。

    根据 0x49 = 0xE3 的寄存器配置、我假设选择了 MAPSEL = H、这是否与 LVDS 显示的应用匹配?

    我还想知道串行器是什么、以便提供用于配置设置的适当示例脚本。

    • 如果链路稳定并发送视频、寄存器 0x1C 也将显示这样可以正常工作。

    寄存器转储还将告诉我们 948 是否禁用了 OLDI 端口(与模式分开)。

    948 是否具有 Analog LaunchPAD 和可访问 I2C 端口? 使用接口调试可能更容易。

    ALP 支持软件|德州仪器 TI.com

    请告诉我。

    此致、

    Miguel