This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400V:1.2V 逻辑电平 RS-485/422 RS 收发器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1400V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567986/thvd1400v-1-2v-logic-level-rs-485-rs-422-transceiver

部件号:THVD1400V


产品规格:

您好、  

我正在寻找一个能够在 1.2V 逻辑电平下工作的 RS 485/RS422 收发器。 TI 的 THVD1400V 能满足最低的 I 要求、它支持低至 1.65V 的 VIO。 但是、当 VIH min = VIO 的 70%时、这将无法可靠地支持 1.2V 逻辑电平、并考虑到容差。  

TI 是否知道任何能够在低至 1.2V VIO 电平下工作的器件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我们还没有能够在逻辑电平下工作的器件。 我认为、现在您需要使用普通的 RS485 收发器、并将其与工作电压低至 1.2V 的电平转换器配对。

    我们看到了一些请求、我已经让我们的新产品开发团队知道您的请求。 您能否提供更多信息、以便他们将来可以对此进行研究?

    1) 什么是最终应用? (MRI 机器、打印机、拖拉机等...)

    2) 要求的最大速度/数据速率是多少?

    3) 为什么选择 RS485 ? (例如,为什么不支持 LVDS、CAN 或 RS232)

    4) 您是否发现行业需要低至 0.8V 的电压?

    5) 究竟是什么连接的 RS485 收发器,需要 1.2V

    6) 是否有其他要求? (ICC 电流低、小型封装、超低成本、需要特定 ESD 等。)

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby。 我不知道我可以通过公共论坛提供此信息。 请单独联系我或提供您的电子邮件地址、我可以离线跟进您的问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

     如果您想提供一些反馈、请随时通过 duynguyen@ti.com 与我联系。 我很感谢。

    - Bobby