This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:TDP158 无法正常工作。

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567956/tdp158-tdp158-is-not-working

器件型号:TDP158


工具/软件:

尊敬的 TI 团队

我们使用 NXP 的 i.MX8M 和 TDP158RSBR 设计了一个定制电路板。
但是、当我们在 i.MX8M 和 LCD 之间放置 TDP158RSBR HDMI 转接驱动器时、屏幕不显示任何内容。
如果我们移除 TDP158RSBR 并将 i.MX8M 直接连接到 LCD、则显示屏可以正常工作、不会出现任何问题。

我想分享原理图以供您进行审阅。
但是、我恳请将原理图视为机密信息、而不是公开分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否会接受我的友谊申请、这样您就可以用私人 e2e 消息向我发送原理图?

    谢谢

    David