This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06-Q1:如何在 ESD 损坏后识别故障模式

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06-Q1, ESD501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567921/tpd1e05u06-q1-how-to-identify-failure-modes-after-esd-broken

器件型号:TPD1E05U06-Q1
主题中讨论的其他器件: Strike、 ESD501

工具/软件:

尊敬的团队:

客户在汽车 USB-C CC 线路中使用 TPD1E05U06-Q1。 他们满足了客户故障分析要求、并找到了  CC1 线路中 ESD3 TPD1E05U06-Q1 损坏引起的问题。

正常电路板上 CC1 和 GND 之间的电阻为 4.6M Ω、已发出电路板上为 400 Ω。 移除 ESD3 后、电阻为正常 2.26M Ω。

ESD 可能会因 ESD 冲击或 CC1 短接至 VBAT 12V 而损坏。  如何识别失效模式?

从已发行设备的图片中、您能评论哪种模式吗?

谢谢!
Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于施加的电压超出数据表限制、器件在短路模式下无法正常工作。 如果要寻找替代产品、ESD501 可正常使用、因为它是 12V 和低电容器件。 我们的器件通常会发生短路故障、通过在故障后使用 ESD 二极管测量更低的阻抗进一步证明了这一点。