This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL6408:IO 配置

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL9539R, TCAL9538, TCAL6408, TCAL6416, TCAL6416R, TCAL9539, TCAL9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567567/tcal6408-io-config

部件号:TCAL6408
Thread 中讨论的其他器件: TCAL6416、 TCAL6416R、 TCAL9539、TCAL9539R 、TCAL9538、 TCAL9539-Q1

工具/软件:

您好、

是否有 I/O 扩展器 IC(如 TCAL6408)、其中 I/O 引脚为开漏引脚(内部 MOSFET 仅拉至低电平)、高电平由外部上拉电阻提供、

那么、逻辑高电压可以设置为任何电平、而不是仅限制为 1.8V 或 3.3V?

谢谢!

Jeff