This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:VSADJ 上的较低电阻值

Guru**** 2995260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567516/sn75dp139-lower-resistance-value-on-vsadj

器件型号:SN75DP139


工具/软件:

数据表指定了 4.02kΩ 电阻器。 在我们的测试中、我们发现 must Ω 使用 3kΩ 电阻通过了我们的信号完整性 (SI) 测试。

我们想了解使用较低电阻值的潜在风险、我们的测试可能无法捕获到这些风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们表征的最低 VSADJ 电阻为 3.5k Ω、如果低于 3.5k Ω、则无法保证器件正常运行。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请详细说明使用较低电阻值的具体风险、尤其是在互操作性、EMI 性能和长期可靠性方面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    老实说、我不知道、因为我们从未将 VSADJ 电阻表征为低于 3.5K 的值。

    谢谢

    David