This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6418E:规格检查

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6418E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567436/tca6418e-spec-check

部件号:TCA6418E


工具/软件:

你(们)好

除了 TCA6418E 外、是否还推荐使用任何其他 24 通道 I2C 转 GPIO 产品? 请勿使用盲孔或埋孔。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    TCA6424A 是 QFN 封装的下一个最佳选择。  

    如果您需要引线式 24 位 IO 扩展器、请考虑将 SPI 转 GPIO 与 TXE8124-Q1 配合使用、该器件有引线式 VSSOP 选项。

    此致、

    Tyler