This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:CPU 和 PHY 同时发布

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567728/dp83848i-cpu-and-phy-are-released-simultaneously

器件型号:DP83848I


工具/软件:

大家好、团队。

我们收到了一位客户关于以太网 PHY 器件的咨询  DP83848IVV 。

操作环境:

  • 连接的 CPU : Renesas R7S721001VCBG(RZ/A1H 微控制器)
  • 缩写 : mii
  • 使用相同的复位信号同时将 CPU 和 PHY 从复位状态释放。

观察到的行为:

  • 释放复位后、读取 DP83848I 的寄存器将一致返回  0xFFFF 。
  • 即使没有物理连接以太网电缆、PHY 似乎也会保持连接状态。

根据这些症状、我们怀疑器件可能正在运行  隔离模式 。

我们理解、仅根据上述信息可能难以确定根本原因。 但是、我们非常感谢您对这一问题的专家意见、以及有关可能有帮助的其他信息或诊断的任何建议。

此外、如果器件确实处于隔离模式、请告知是否有程序可以将其转换回正常运行状态?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于这部分相当陈旧、我们不能提供公开信息以外的支持。

    如果器件处于隔离模式、则很可能启用了其内部数据包生成和环回。 但在这种情况下、PHY 的寄存器仍应可访问。

    有 多少 PHY/电路板受到影响? 您能告诉我们您的原理图、以便我们更好地研究这个问题吗? 如果仅在一个 PHY 上发生这种情况、您是否尝试过 重新焊接 PHY? 如果所有硬件连接正确、这可能是焊接问题。

    此致、

    j