This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304-Q1:如果两个 ADS7953 与该 TXU0304-Q1 并联、则 TXU0304-Q1 会导致压降

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953, TXU0304-Q1, TXU0304, SN74LVC1G08, SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565798/txu0304-q1-if-two-ads7953-in-parallel-with-this-txu0304-q1-will-cause-voltage-drop

器件型号:TXU0304-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7953TXU0304SN74LVC1G08、SN74LVC1G125

工具/软件:

TI 论坛、您好!

我们将两个 ADS7953 与 Raspberry PI 4 并联来记录电压信号。

为了长布线(主板为 40cm)驱动信号、TXU0304-Q1 在 ADS7953 和 Raspberry PI 之间插入、如下图所示

我们为 V_CCA 和 V_CCB 提供 3.3V 电压、因此 A4Y (MISO) 的默认输出电压应为 3.3V (1) 或 0V

不过、我们发现 TXU0304-Q1 之后的 MISO 信号降至 1.1V、而正常的 MISO 信号为 3.3V

示波器图如下所示(Ch1 是 TXU0304-Q1 之前的 MISO 信号、Ch4 是缓冲器之后的信号。)

如果我们仅使用单个 ADS7953 和 TXU0304-Q1、如下图所示

MISO 信号为 3.3V、MISO 输入的工作电压如下图所示

我们想知道 Y4A(MISO 通道)输出的输入阻抗不是无限的、  
因此、另一个缓冲器中的电流流出会导致 MISO 通道出现压降。

如果您知道如何改善这种情况、例如在缓冲器 (TXU0304-Q1) 后添加一个器件、  

您能给出一些建议吗?

谢谢

来自国立中国台湾大学的黄昆贤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS7953 未激活时禁用其 MISO 引脚。 但 TXU0304 的 Y4A 引脚始终有效、因此两个 MISO 信号混合。

    您可以添加三态缓冲器(例如 SN74LVC1G125)、这些缓冲器由缓冲器和 MCU 之间相应的/CS 信号控制。 或者、添加上拉电阻器以使非活动信号始终为高电平、并将两个 MISO 信号与与门(如 SN74LVC1G08)相结合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunxian、

    我同意克莱门斯。 为避免压降、在另一个缓冲器发送和接收信号时、其中一个缓冲器需要是 Hi-Z。 由于 TXU 具有集成的输入下拉电阻器并且始终处于活动状态、因此会出现以下情况:在缓冲器上将 MISO 拉高、而另一个缓冲器将 MISO 拉低。 可通过将 OE 引脚接地来禁用缓冲器。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    感谢您回答我的问题。

    我没有考虑 MISO 通道中的信号混合。

    关于缓冲器后的两个 MISO 信号的组合、我是否应该使用或门来代替和?

    MISO 使用高电平为 1、低电平为 0、而 CS 相反。

    再次感谢。

     来自国立中国台湾大学的黄昆贤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    感谢您的解释。

    我将使用独立缓冲器和 CS 来控制其 OE。

     来自国立中国台湾大学的黄昆贤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunxian、

    没问题。 如果您还有其他问题、敬请告知我们。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果无效信号为低电平(下拉)、则将其与或相结合。
    如果无效信号为高电平(上拉)、则将其与和相结合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、

    谢谢、
    ADS7953 MISO 的非活动信号为低电平、因此我们将使用或门。