This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501-Q1:IBIS 模型查询

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565427/tusb501-q1-ibis-model-inquiry

器件型号:TUSB501-Q1
主题:TUSB501 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

客户可在 TI.com 上找到 TUSB501 的 IBIS 模型。

但看起来基于 32 位。

我们想知道我们是否有它的 64 位版本?

期待您的答复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    遗憾的是、我们只有 32 位版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vishesh、

    感谢您的反馈。