This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO3130:不'不想在 Raspberry PI5、CM4 或 CM5 上枚举

Guru**** 2995240 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO3130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552542/xio3130-doesn-t-want-to-enumerate-on-raspberry-pi5-cm4-or-cm5

部件号:XIO3130


工具/软件:

我无法在 Raspberry PI 上枚举我们的自定义 XIO3130 设计。  我尝试了我们的定制设计和 2 个 TI XIO3130 EVM 均无济于事。  我已经尝试了一个库存 RPI 5、其中包含一个分线板、一个 CM4 参考平台上的 CM4、以及一个 CM5 参考平台上的 CM5。  其他 PCIe 外设枚举以及其他桥接芯片 (ASM1184e) 和这些桥接芯片后面的器件。  似乎无法枚举 XIO3130。

有什么想法/想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意--我们的定制电路板在标准 PC 中进行枚举并运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Don:

      XIO3130 已停产、请尝试使用其他 PCIe 开关器件进行任何新设计。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是一个新的设计--一个非常古老的设计、由于这个大流行病、我们有大量的库存。  只是尝试让它与 Raspberry Pi 一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Raspberry 系统中是否启用了 ASPM L0 或 L1?  

    在交换机上启用 ASPM L0s 或 L1 可能会导致交换机故障。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    在 PCIE_ASPM=OFF 的情况下在内核命令行中禁用 ASPM。  我还尝试了强制 gen1 速度、将 tperst_clk_ms 设置为 1000 等  内核日志仅显示链路已断开。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之所以会发生这种情况、是因为 PCIe 开关后面的器件确实退出复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Don:

     您是否能够进行 PCIe 配置设置?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行 lspci 时、网桥和网桥后面的设备都不会出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      如果 CM4/CM5 可以支持 PCIe 桥接器、我将进行更多研究。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也在为同样的症状而挣扎。 我知道该怎么做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Brian 正在研究这一点、如果他有更多信息、他会告诉您。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个数据点,我买了以下之一:

    https://www.amazon.com/GeeekPi-HAT-Raspberry-B12-Interface/dp/B0D5CRSC64?th = 1

    它具有 ASM1184 PCIe 桥接器并正常工作。  此设备后面的设备可以枚举和运行。

    谢谢、

    -don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ASM1184 可以支持  PCI EXPRESS BASE SPEC 2.0、但 XIO3130 只能支持  PCI EXPRESS BASE SPEC 1.1。

    这才是最重要的。

    好极了

    Brian