This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E221:针对特定情况提供泄漏电源

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563942/tusb2e221-leak-power-for-specific-situation

器件型号:TUSB2E221


工具/软件:

您好团队:

客户询问我以下情况的漏电情况。 您能分享一下价值吗? 我在数据表中找不到该值。

  • VDD3V3 = VDD1V8 = 0V  
  • D+和 D-上拉

请假设 eDP0/N0 连接到 Intel SoC、但 SoC 无法正常工作。

此致
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    我现在正在研究这个问题、明天 9 月 11 日、我将尝试通过 EOD 向您提供答案。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    您何时可以回答该问题?

    此致
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    很抱歉耽误你的时间。

    DP/DM 上的上拉电阻器的电压值是多少 3V?

    DP/DM 通道上有一个 390K Ω 内部下拉电阻、因此漏电流值应为上拉电阻的值除以该电阻的漏电流、该电阻可用于确定功率。  

    否则、数据表中没有这种情况的任何泄漏统计数据。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我知道 DP/DM 上有 390k Ω 下拉电阻器、如数据表中所述。 但 Zinp_DX 的条件没有上拉/下拉。  

    我的问题是使用上拉电阻器但 VDD3V3=VDD1V8 = 0V 时的漏电流。 您可以假设 DPDM 的上拉电压为 3.3V。 我认为您需要时间在 EVM 上测量值、因为在这种情况下没有数据表规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    即使 VDD 为零且 DP/DM 被上拉至 3.3V、此值仍应适用。 接地阻抗的值不会根据功率而变化。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复、请允许我澄清一件事。

    我们想知道 VDD3V3 何时开启、VDD1V8 是否关闭或 3V3 和 1V8 均关闭、但 DP 或 DM 是否具有上拉电阻、

    如果 D+> eUSBP > SoC 出现电源泄漏、该路径可检测到电源泄漏。

    BR

    Wl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    位于重复区域内部的下拉电阻器被路由到地。 如果 VDD3V3 上只有电压或 VDD3V3 上没有电压、则功耗泄漏应通过该下拉电阻接地、而不应出现在 eUSBP 线路上。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复、理解。

    BR

    Wl