This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:闪存 EEPROM

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565802/ds160pt801-flash-eeprom

器件型号:DS160PT801
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、

工具/软件:

您好、

我们希望为手动端提供一组闪存工具来刷写  EEPROM。

可以通过 SigCon GUI 使用 USB2ANY 来刷写.hex 文件?

我们只需要将 USB2ANY SCL/SDA 连接到 EEPROM?  

或需要注意的任何事项?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    可以 使用 SigCon Architect 刷写 EEPROM。  否则、我们 建议使用闪存中心或类似的器件应用 EEPROM。  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    有了、闪存中心只需 PC + USB 电缆即可刷新 EERPROM、对吧?

    谢谢你

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

      通常需要使用 Aardvark I2C/SPI 主机适配器等主机适配器将 PC 连接到电路板以刷写 EEPROM。 您是否 使用 DS160PT801 评估模块电路板对器件进行刷写?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    是、  我们使用 DS160PT801 评估模块电路板对 EEPROM 进行刷写。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我查看了器件信息和 DS160PT801 SigCon GUI 配置文件  使用 支持加载 EEPROM .hex 文件。 这也可以通过  Aardvark I2C/SPI 主机适配器和 Flash Center 来完成。 对于任何混淆、我深表歉意。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    好的、那是个好消息。

    谢谢!

    Jeff