This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB983-Q1:UB983 是否支持 2 个 FPD-Link IV 通道的不同电缆类型

Guru**** 2952540 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB983-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567292/ds90ub983-q1-does-ub983-support-different-cable-type-for-2-fpd-link-iv-channel

器件型号:DS90UB983-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我计划使用  DS90UB983-Q1 将 2 个不同的视频 (2MST DP) 传输到 2 个显示器。 但是、2 个显示器具有不同的连接器:一个是使用 STP 电缆的 HSD、另一个是使用同轴电缆的 MiniFakra。

 DS90UB983-Q1 是否支持这种拓扑?

如果是、如何配置寄存器? 如何设计配置电路?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的崇哲:  

    是的、UB983 器件可使用两种不同的电缆类型。 无需寄存器配置。
    请确保原理图遵循数据表中 STP 和同轴电缆连接的“典型应用图“部分中所述的建议。  

    谢谢
    蜂蜜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Honey:

    感谢您的回答、大家都很注意