This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:DP83TC812S-Q1 无法进入睡眠状态

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565178/dp83tc812s-q1-dp83tc812s-q1cannot-go-to-sleep

器件型号:DP83TC812S-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 支持人员:

我的硬件设置如下所示


 www.ti.com/.../snla389f.pdf 中的主器件和从器件使用设置
逻辑高电平 <0x18C>= 0x02、T1 总线关闭、但从获取状态 0x18>为 0x8004(正常状态)



PHY 在复位之前似乎一直卡住。

根据我的理解、由于 WAKE 引脚被拉至高电平、PHY 不应将 T1 总线置于静默状态。
请帮忙说明一下这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duy:

    感谢您分享您正在观察的此问题的详细信息。

    我有几个问题:

    • 在这种情况下、INH 引脚的状态是什么?  请注意、INH 为高电平有效开漏、因此建议添加一个下拉电阻器。
    • 如果在 WAKE 引脚上产生脉冲、您是否观察到不同的行为?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Drew Miller1 

    Q:在这种情况下、INH 引脚的状态是什么? 请注意、INH 为高电平有效开漏、因此建议添加一个下拉电阻器。
    答:在硬件设计中、INH 引脚由 2.49k 电阻下拉

    问:如果在 WAKE 引脚上创建脉冲、是否观察到不同的行为?
    答:当前 WAKE 引脚连接到 VSLEEP、因此我不能在该引脚上产生脉冲来避免损坏。 我使用的是公司设计板、而不是评估板。

    通过此硬件设置、我是否可以使用 TC10 功能来睡眠和唤醒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Duy Khánh Nguyễn , 

    我会在我们的一个 EVM 上尝试它并返回给您。

    谢谢、

    Drew