This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813R-Q1:DP83TC813R-Q1 读取空闲错误计数器

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565135/dp83tc813r-q1-dp83tc813r-q1-read-idle-error-counter

器件型号:DP83TC813R-Q1


工具/软件:

您好、  

我们需要读取空闲错误计数器。 无法找到相关的状态寄存器。 您能否提供寄存器地址来读取空闲错误计数器?  

此致、  

K Prashanth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashanth:

    寄存器 0x639-0x63E 中提供了数据包错误计数器。 请按顺序读取这 6 个寄存器。 如果这符合您的要求、请告诉我。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x639-0x63E 寄存器包含 RX/TX 计数器和 RX/TX 错误计数器。 要求涉及读取空闲错误计数器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashanth:

    您能否说明一下“读取空闲错误计数器“的含义? 请向我指出您可能参考的任何标准或文档。  

    此要求是针对哪个 OEM 提出的?

    如果您能帮助我了解这将是什么/如何使用、那将是很棒的。 我想了解这项要求的来源。   

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    其他 PHY 的一些参考:-

     DP83867E:空闲错误计数器问题 

    OEM :-斯特兰蒂斯  

    此 PHY 需要空闲错误计数器寄存器: DP83TC813R-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashanth:

    DP83867 中存在的空闲错误计数器仅与 1000Base-T 以太网(标准以太网)相关。 IEEE802.3 表 40-3 中显示了这种情况。  

    DP83TC813 是 100Base-T1 PHY(单线对以太网)。 该计数器与 100Base-T1 无关、因此在 DP83TC813 中不可用。

    请 使用 DP83TC813、使用寄存器 0x639-0x63E 中提供的数据包错误计数器进行诊断。

    谢谢、

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认此寄存器与空闲错误计数器匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashanth:

    否、寄存器 0x486 不是空闲错误计数器。 空闲错误计数器不相关、在 DP83TC813 中不可用。   

    请使用 寄存器 0x639-0x63E 中提供的数据包错误计数器。

    谢谢、

    David