This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85Q1-EVM:我想申请一个 SN65DSI85Q1-EVM 板的免费样片

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85Q1-EVM, SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559212/sn65dsi85q1-evm-i-would-like-to-request-a-free-sample-of-one-sn65dsi85q1-evm-board

器件型号:SN65DSI85Q1-EVM
Thread 中讨论的其他器件: SN65DSI85

工具/软件:

我想申请一个免费的 SN65DSI85Q1-EVM 板、用于功能评估、从而验证它是否满足我们公司的技术要求和应用需求。

我可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。 您当地的 TI FAE 销售代表通常可以帮助您了解如何订购/样片 EVM。 目前、未通过 E2E 论坛发布 EVM。

    如果手头有 EVM、如果需要进一步的技术帮助、请告知我们。

    此致、

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我目前在中国台湾工作。 您能否向我提供当地对应 FAE 的联系电子邮件地址和电话号码?

    我想与 FAE 联系、进一步讨论获取此 EVB 板试验单元的可能性。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    由于美国公众假期、星期二将于 9 月 2 日恢复支持。 感谢您的耐心。  

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我目前在中国台湾工作。 您能否向我提供当地对应 FAE 的联系电子邮件地址和电话号码?

    我想与 FAE 联系、进一步讨论获取此 EVB 板试验单元的可能性。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以回复我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉耽误你的时间。 我已联系 FAE、我们将尽快回复您。  

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、目前我们不会分享此 EVM 的免费样片。  请 在 TI.com 网站上订购 EVM。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    谢谢您的答复。

    如果我对 SN65DSI85 IC 功能对应的寄存器设置有疑问、您能否提供 FAE 窗口供查询?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们可以在这里回答任何设计和技术问题。  

    要对器件进行编程、您可以使用 DSI 调谐器 GUI 输入配置。 则需要通过 I2C 对寄存器进行编程。 EVM 用户指南还包含有关硬件设置的信息。

    DSI 调谐器: SN65DSI83:所需的 DSI 调谐器工具

    指南: https://www.ti.com/lit/an/slla332b/slla332b.pdf

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    我想问你以下问题:

    此 SN65DSI85 IC 是否 能够在不使用 DSI 信号输入的情况下生成 LVDS 模式并将其输出到面板? (例如,BIST 模式:LVDS 信号输出); 如果可以实现此功能、应该如何设置 IC 寄存器?如果可以实现此功能、应该如何设置 IC 寄存器?

    请再次回复、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是、如数据表(“7.3.3 LVDS 图形生成“部分)中所述、有一种可以启用的测试图形模式。

    要启用显示分辨率与输出匹配的测试图形、请使用前面提到的 DSI 调谐器工具。 这是一个可以安装的 GUI。 您是否已下载并安装它?

    我们之前分享的指南提供了一个有关如何输入设置的示例、它将生成初始化寄存器设置。 然后、您可以通过 I2C 将这些寄存器设置写入 IC 寄存器。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    我安装了 DSI 调谐器工具。

    1.检查 DSI 调谐器工具中的“Test Pattern“选项是否将 LVDS 信号输出到接收面板? (如下图所示)检查 DSI 调谐器工具中的“Test Pattern“选项是否将 LVDS 信号输出到接收面板? (如下图所示)

    2. 这个 LVDS 图形发生器可以输出什么测试图形? 如何选择 LVDS 测试图形(例如 R/G/B 纯色图像,灰度图像等)并​​通过 I2C 设置寄存器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.如果选中 test pattern 选项、则输出 CSR 寄存器设置列表将包含一个启用测试 pattern 的寄存器写入。

    输入面板输入和 DSI 输入的时序和设置后、将进入输出面板。 然后、您可以下载寄存器设置列表。

    该列表将包含您必须通过 I2C 编程的所有寄存器设置。

    我们之前分享的本指南包含以下说明: https://www.ti.com/lit/an/slla332b/slla332b.pdf
    请
    使用此应用手册。 您 将在“2.5 控制和状态寄存器 (CSR)“部分中看到它输出一个寄存器设置列表。


    示例: 关于:SN65DSI83:支持
    此外、在上面的 E2E 主题中、我们分享了如何输入设置、最后一个响应是生成的包含寄存器设置的文本文件。


    2.默认输出为 8 条垂直色条图形。

    此致、
    Ikram