This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:电源时序要求和 ANA33VDD 消耗

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567410/dp83640-power-sequencing-requirements-and-ana33vdd-consumption

器件型号:DP83640


工具/软件:

我们有两个有关 DP83640 的问题:

1.我们想 从两个不同的电源为 DP83640 供电、使用微控制器的 3.3V(或 2.5V)为 IO_VDD 供电、并从电路板上的通用 3.3V 电源轨为 ANA33VDD PHY 部分供电。 DP83640 上是否有任何电源时序要求?

2.第 4.5 节概述了 100BASE-TX 全双工模式下、DP83640 的总消耗为标称 88mA。 此数字的细分是什么? IO_VDD 提供了多少电流、而 ANA33VDD 提供了多少电流?

谢谢、  

Lev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lev:

    请注意、DP83640 是一款较旧的器件、但仅提供有限的支持。 说了这句话、我将在下面回答您的问题:

    1.此零件没有明确的电源时序要求。 下表显示了相关的上电时序要求:

    2.很遗憾我 找不到此设备的电源轨功耗细分。 我建议订购DP83640T-EVK 并通过测量对此进行评估。

    此致、

    Shane