This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:接口论坛

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B, TUSB8020BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567860/tusb8020b-interface-forum

器件型号:TUSB8020B


工具/软件:

我们借助 TUSB8020B、不带 EEPROM 和 SMBus 接口构建了自己的 PCB。 与 EVAL-Board 不同、我们的解决方案在通过 SMB 设置 cfgActive 标志之前、不会将上游端口连接到 PC。 如何配置评估板中的 TUSB8020B、以便在上电后立即连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hernler:

       即使 不需要 EERPOM、集线器也应处于 I2C 模式 (SMBus=H)、否则、   在通过 SMBus 设置 cfgActive 标志之前、不会连接上行端口。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但我需要知道如何在 TUSB8020BEVM 中完成此操作。 在该评估板中、一旦电源接通、便会连接上行端口。 我移除了 EEPROM、这里也没有 SMBus 通信、它仍然保持连接。 它背后的秘密是什么? 它是否具有已编程的 OTP?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 EVM 上、集线器配置 为 I2C 模式。 如果检测到 EEPROM、集线器将读取 EEPROM 信息、如果未检测到 EEPROM、集线器将加载默认配置。 集线器可以在默认配置下工作、无需 EEPROM。

    好极了

    Brian