This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4612:有关通道切换的问题

Guru**** 2985790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562397/tmuxhs4612-the-issue-regarding-channel-switching

器件型号:TMUXHS4612


工具/软件:

大家好 、TI 工程师、我有关于使用 EFM8SB1 微控制器控制 TMUXHS4612 通道开关的技术咨询。 根据 TMUXHS4612 数据表、可通过设置 EN、D_AB_SEL 和 SIDEBAND_SEL 引脚的逻辑电平来实现 A 和 B 之间的通道切换。 但是,当将这些引脚配置为高电平 — 低电平-低电平状态时、B 通道无法关闭、A 通道不会激活。 您能否通过 TMUXHS4612 确认是否需要额外配置来成功切换通道? 此外、我希望使用任何推荐的诊断方法来确定此行为的原因。 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了高 — 低-低电平信号,我还尝试设置八种类型的电平信号,包括高 — 低-高和高 — 高-低、但它们都不能关闭通道 B 和打开通道 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yan Yan、

    根据您提供的原理图、EN 引脚下拉至地。 TMUXHS4612 是一款高电平有效多路复用器。 下拉 EN 会禁用开关。 尝试将其连接到电压源、并检查问题是否已解决。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nir Gilgur、
    感谢您的答复。 我已从 GND 断开 EN 连接的电阻器、并将 EN 直接连接到 MCU 的电压源、但仍然无法启用开关。
    谢谢、
    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yan Yan、

    已理解、为了使通道 B 关闭要连接的通道 A、D_AB_SEL 需要为低电平。 您正在切换此引脚吗? 您能否分享尝试切换的 SEL、DAx、DBx 和 Dx 引脚的波形?  

    根据原理图、 D_AB_SEL 连接至 SW_HS_SEL。 它引用了什么? HS 是什么意思?

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nir Gilgur、
    为了关闭通道 B、我已将信号 EN、D_AB_SEL 和 SIDEBAND_Sell 分别连接到 EFM8SB1 芯片的三个引脚、这些引脚被指定为 SW_EN、SW_HS_SEL 和 SW_LS_SEL。至于 SEL、DAX、dbx 和 Dx 引脚的波形、我很遗憾我尚未使用示波器测量它们。 不过、我已使用万用表确认 SEL 引脚始终处于低电平。

    思考:
    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yan Yan、

    SEL 引脚上读取的电压是多少? 如果将它们接地、通道 B 会关闭而 A 会导通、该怎么办?

    您能尝试一下吗?

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nir Gilgur、

    当使用 EFM8SB1 控制 TMUXHS4612 时、SEL 引脚上测得的电压为 0.7V、通道 B 无法关闭。 当我使用跳线将它们接地时、通道 B 将关闭、但通道 A 无法导通。
    谢谢、
    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yan Yan、

    SEL 引脚上的 0.7V 不足以切换开关。

    要关闭通道 B 和打开通道 A、您需要有 SEL 引脚上的最大电压为 0.5V。
    要关闭通道 A 和打开通道 B、您需要有 A SEL 引脚上的最小电压为 1.4V。  

    数据表中指明了这一点:

    0.7V 介于两个值之间。 我们不能保证在该电压电平下工作。 如需更多信息、请 单击此处。  

    另外、请确保您遵循下表中的信息。

    无法正常工作的另一个原因是 D_AB_SEL 和 SIDEBAND_SEL 可能未在您的应用中正确运行。

    谢谢、

    NIR