This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:DP83826–CEXT 和 AMP;电源时序说明

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568417/dp83826e-dp83826-cext-power-sequencing-clarification

部件号:DP83826E


工具/软件:

我们将设计一台以太网交换机、其中包括 DP83826 该 PHY 实现为上游接口的以太网 PHY。 在电路设计过程中、我们有几个疑问需要澄清:

  1. 应该 CEXT 引脚 连接到 A 2nF 电容器 (在数据表中指定)?

  2. 请查看随附的原理图。 我们应该严格遵循 上电时序 所述的输出电压纹波是多少?

您在这些方面的指导将帮助我们放心地继续设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jefin:  

    应该是 CEXT 引脚 连接到 A 2nF 电容器 、在数据表中指定?

    是的、它应该连接到 2nF 电容器。  


    请查看随附的原理图。 我们应该严格遵循 上电时序 如数据表中所述?

    是的、我们建议严格遵循可能的上电时序。  

    MDI 线路是否要连接到 ESD 二极管的 NC 引脚?

    此致、
    j