This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:MDIO 上的复位

Guru**** 2972110 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568396/dp83869hm-reset-over-mdio

器件型号:DP83869HM


工具/软件:

如果我通过将 0x8000 写入寄存器 0x1F 进行复位、这是否也会影响 RESET_N 引脚?  

我的系统中有三个 DP83869HM、我在 RESET_N 引脚上使用复位信号、而不是使用 100Ω 电阻器和 47uF 电容器。 如果我发送 0x8000 到一个 PHY 的偏移 0x1F、则所有其他 PHY 也会复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    除非所有 PHY 具有相同的 PHY 地址、否则这不是预期行为。 如果它们都具有相同的地址、所有三个 PHY 将向 0x8000 响应 0x1F 并重置 PHY。 由于 RESET_N 是输入引脚、因此我们预计不会发出信号。  

    此致、
    j