This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:关于 DP83TD510E CEXT 引脚和电源时序的说明

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568409/dp83td510e-clarification-on-dp83td510e-cext-pin-and-power-sequencing

器件型号:DP83TD510E


工具/软件:

我们将使用它来设计以太网交换机 10BASE-T1L 、其中 DP83TD510E 实现为以太网 PHY。 在电路设计过程中、我们有几个疑问需要澄清:

  1. 启动 CEXT 引脚 在内部生成 1V 还是考虑到数据表提到了集成式 LDO、我们是否应该从外部提供 1V 电压?

  2. 请查看随附的原理图。 我们应该严格遵循 上电时序 指定的输出电压是多少?

您在上述要点方面的指导将帮助我们放心地继续设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jefin:  

    [quote userid=“630089" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568409/dp83td510e-clarification-on-dp83td510e-cext-pin-and-power-sequencing CEXT 引脚 在内部生成 1V 、或者考虑到数据表中提到的集成 LDO、我们是否应该从外部提供 1V 电压?

    这取决于您要使用单电源模式还是双电源模式。 对于单电源模式、内部 LDO 将处理 1V 电源、在这种情况下、您只需要将 CEXT 短接至 DVDD 并添加一个去耦电容器。 在双电源模式下、CEXT 可保持未连接状态、而 DVDD 需要连接到外部 1V 电源。 如果需要最低功耗、通常使用双电源模式。  

    [引述 userid=“630089" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568409/dp83td510e-clarification-on-dp83td510e-cext-pin-and-power-sequencing
    1. 我们应该严格遵循 上电时序 指定的输出电压是多少?

    [/报价]

    是的、建议遵循数据表时序部分中列出的上电时序。  

    此致、

    Vivaan