This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:I²C TUSB1002ARGET 转接驱动器的 I ² C 模式与引脚搭接配置

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568320/tusb1002a-inquiry-on-i2c-mode-vs-pin-strap-configuration-for-tusb1002arget-redriver

器件型号:TUSB1002A


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在评估 TUSB1002ARGET 在我们即将推出的目标项目中、将转接驱动器用于高速接口 10Gbps USB 3.1 第 2 代数据速率。 并保持出色性能 信号完整性 很关键、我们正在评估配置转接驱动器设置的理想方法、尤其是对于(以及其他任何参数):

  • 均衡增益

  • 输出电压摆幅 (VOD)

  • 去加重等级

我们的查询:

我们知道 TUSB1002ARGET 支持通过这两者进行配置 I²C μ A 模式 和 引脚搭接 (GPIO) 消耗量。 我们的意图是使用 I²C μ A 模式 以便动态访问和控制转接驱动器设置。

请确认:

  1. 不 I²C MODE 提供对所有内部配置寄存器的完全访问 、包括控制 EQ 增益、VOD 范围和去加重功能以及其他(如果有)的功能?

  2. 是否存在任何功能限制或性能缺点 与静态引脚搭接方法相比、使用 I²C Ω 配置时如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TUSB1002A 是一款线性转接驱动器、因此无法提供 TX 均衡功能、例如去加重功能和 VoD 调节。 我们只能在这里调整 EQ。

    [报价 userid=“406138" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568320/tusb1002a-inquiry-on-i2c-mode-vs-pin-strap-configuration-for-tusb1002arget-redriver 不 I²C MODE 提供对所有内部配置寄存器的完全访问 、包括控制 EQ 增益、VOD 范围和去加重功能以及其他(如果有)的功能?

    是的所有必需的寄存器在 I2C 模式下都可用

    [报价 userid=“406138" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568320/tusb1002a-inquiry-on-i2c-mode-vs-pin-strap-configuration-for-tusb1002arget-redriver 是否存在任何功能限制或性能缺点 与静态引脚搭接方法相比、使用 I²C Ω 配置时?

    否功能是相同的。