This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9538:开漏输出配置?

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567933/tcal9538-open-drain-output-configuration

部件号:TCAL9538


工具/软件:

尊敬的专家:  

是否采用 NMOS 至 GND 的开漏输出配置?

我假设 对于开漏输出配置为 NMOS FET -> GND、但我想确认一下。

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、

    您是正确的、NMOS FET 到 GND 是开漏输出配置。  

    此致、

    Tyler