This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN2029-Q1:TLIN 和数字隔离器通信问题

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567337/tlin2029-q1-tlin-and-digital-isolator-communication-issue

器件型号:TLIN2029-Q1


工具/软件:

Goodmorning TI 支持团队

在尝试与 TLIN2029 和数字隔离器 (SI8631AB-B-IS1) 进行通信时、我遇到了麻烦。 我连接了 SCH。

如您所见、我添加一个 10k Ω R pullup、否则 RXD 引脚将始终保持低电平。

LIN_TX、LIN_EN 和 LIN_RX 直接连接到 MCU

通过这种方式、器件正在通信、LIN_OUT 介于 0 和 12V 之间、正如我在此处发布的:

奇怪的是、器件与 MCU 正常工作了几次、然后它就会停止工作、LIN_OUT 引脚似乎总是卡在 GND 上。

RXD 在隐性状态下为高电平= 5V、LIN_RX = 3.3V。

在过去,我曾经有这个 SCH 和所有的工作正常.

LIN_TX、LIN_EN 和 LIN_RX 直接连接到 MCU。

你怎么看?

提前感谢您!

Giada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giada:

    RXD 的电平很可能是高电平、因为上拉至 5V。 请注意、B3 应为输入和 A3、并输出到 MCU I.E。RXD 是进入 B3 并从 A3 进入 MCU 的输出。

    但是、第一个原理图显示 LIN_RX 是 A3 I 的输入、即 A3 和 LIN_RX 是输入还是输出? 另请注意、工作原理图显示了 LIN_RX 现在是输出的其他位置。

    因此,我怀疑存在争用问题,并建议验证 — 观察 VSUP、LIN_OUT、RXD、TXD、LIN_EN 的范围 并在上电发生故障期间监控隔离器引脚、也可能会尝试临时绕过隔离器、以通过 MCU 的相同操作进行双重确认、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Micheal ,谢谢你的快速答复。

    是的、我知道 LIN_TX 是 MCU 的输出。 请不要考虑 SCH 中的端口方向,我知道它可以用另一个符号来写,但我在 OrcadX 中遇到了错误,这种方式是有效的!

    同时,我关闭了 ALA 耗材和 PC。 再次打开所有功能、现在通信正常! 你怎么看? 如果 3V3 和 5V_ISOL 完全供电、最好在 EN1 和 EN2 中添加 RC 来延迟 U8 的使能、这可能是更好的做法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giada:

    我不确定隔离器是否需要该序列、是否无法通过数据表来确定该序列、并建议在与您的反馈类似进行通信之前、确保电源稳定、只是为了安全起见、还可能包括 EN 引脚上的上拉电阻、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为何建议在 EN 引脚上添加上拉电阻器? 它工作正常,我检查了!

    电源也稳定。 有任何疑问吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giada:

    如果工作正常、则无需担心。

    建议避免在电源轨和 I/O 稳定之前隔离器器件使能自身、从而导致干扰或不可预测的情况(例如这种情况)、即如果需要任何上电/断电序列、则需要更受控的启动行为。谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢! 我将在 EN 引脚上使用 RC、如果效果良好、进行更新。

    第二天我又遇到了同样的问题:没有连接。 奇怪的是:我测量了 TLIN 的 LIN 输出引脚、即使我尝试发送消息、也是 0V。 从 PCB 断开电缆、我看到 LIN 通信的预期 0V 至 12V 信号。 您还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giada:

    是的、我会推荐之前的反馈、因为隔离器似乎需要受控启动、并可能进一步与隔离器团队/制造商再次确认、谢谢。

    此致、

    Michael。