This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:短路保护寄存器设置

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567013/ds125mb203-short-circuit-protection-register-setting

部件号:DS125MB203


工具/软件:

尊敬的团队:

在 DS125MB203 中、我看到每个通道短路保护的启用或禁用设置。

我很好奇何时需要启用或禁用该寄存器设置。 我认为也许应该始终需要启用短路保护。

顺便说一下、 上述短路保护与以下信息 inDS125MB203 数据表之间的关系是什么。
如果启用了短路保护、短路电流将限制为 20mA?
非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    如果信号通过连接器进行路由、我们通常会看到短路保护被启用。

    顺便说 一下、上述短路保护与以下 INDS125MB203 数据表之间的关系是什么。
    如果启用了短路保护、短路电流将限制为 20mA?

    是的、您的理解是正确的。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Drew。