This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:TCAN4550-Q1:CAN 收发器测试模式可用于高效用例?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567825/tcan4550-q1-tcan4550-q1-can-transceiver-test-mode-be-used-for-productive-use-case

器件型号:TCAN4550-Q1


工具/软件:

您好、

我有一个现有设计、我们将 TMS5701227 MCU 和 TCAN1051V 收发器一起使用。

现在、我们要向系统添加 CAN-FD 功能。

我们选择了 TCAN4550-Q1 以通过 SPI 向 MCU 添加 CAN-FD。


出于软件兼容性的原因、我们希望能够通过外部收发器通过内部 CAN 控制器从 MCU 发送和接收 CAN(非 CAN-FD)消息。


现在、我们检测到 TCAN4550-Q1 集成了这些内部“测试模式“。

因此、我们考虑  用 TCAN4550-Q1 替换 TCAN1051VDRBRQ1 收发器、并仅在使用 MCU 内部 CAN 控制器时才在“收发器模式“下使用。

当我们需要使用 CAN-FD 时、我们将禁用测试模式并使用 TCAN4550-Q1 MCAN 内核、然后通过 SPI 连接到我们的 MCU。

使用此“收发器测试模式“将 TXD_INT_PHY 和 RX_INT_PHY 线路连接到我们的 MCU 并仅在“收发器模式“下使用 TCAN4550-Q1、是否存在任何问题?

它称为“测试模式“、但它是否也可用于生产、或者是否有任何预期的性能问题?