This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:TCAN1146:FMEDA

Guru**** 2579725 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1566025/tcan1146-q1-tcan1146-fmeda

器件型号:TCAN1146-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1145-Q1

工具/软件:

尊敬的先生或女士:  

我们目前正在一个包含 TCAN1146 的项目中进行硬件安全分析 (FMEDA)。  
您能否向我提供有关此 IC 的任何 FMEDA 相关文档(FMA、FMEDA 文档等)?

提前感谢您的观看。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristaki:

    请在功能安全文档中的 TI.com 产品页面上的技术文档文件夹下找到 FMEDA

    www.ti.com/.../TCAN1146-Q1

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共有 3 份安全文档、但均未描述失效模式。  

    如下图所示、这些文档可作为安全资源提供。  
    因此、我创建了此帖子 、以便 TI 为我提供这些文档的访问权限。  


    提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristaki:

    以下是 TCAN1145-Q1 的 FMA 文档。 TCAN114x 系列共用此文档、因为它们是相同的裸片器件。  

    https://www.ti.com/lit/fs/slla530/slla530.pdf

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    感谢您的答复。  

    我已经检查了 TCAN1145、实际上使用 TCAN1145 是有意义的。

    但是、TCAN1145 的故障模式分布似乎不包括引脚的短路和开路百分比。  

    短路和开路是 FMA 的一部分。  

    请告诉我、您是否至少可以提供一个更 详细的失效模式分布、其中还提到 IC 的开路和短路。  

    提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristaki:

    该文档的引脚 FMA 部分包含短路/开路情况、引脚失效模式没有分布。 表 3-1 中显示的是裸片失效模式分布、 此处的失效模式不 包括因滥用或过应力而导致的失效。  

    您能详细说明为什么需要 IC 的开放/短路分发吗? 我认为 这不是 OEM 的常规要求、此处的 FMA 文档是我们的唯一要求。 您能举个例子来说明这个分布是怎样的吗? 即、是否有其他 IC 供应商提供的包含此分发的 FMA 文档?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。  

    现在已经很清楚了。