This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:TCAN1043:失效模式分布

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567178/tcan1043-q1-tcan1043-failure-modes-distribution

器件型号:TCAN1043-Q1
主题:TCAN1043 中讨论的其他器件

工具/软件:

关于 TCAN1043 的失效模式分布、如下图所示、开路引脚百分比在分布中缺失。  
您能告诉我打开的百分比是多少吗? 这是否包含在 5%的短路中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristaki:

    我在内部进行了联系、以获得正确的答案。 我会在听到后更新您。

    不过、我最初猜测在开路测试期间该器件(和其他 CAN 器件)根本不会失效。 您认为您是否遇到了断路故障? 或说明为什么必须提供此信息的背景情况?

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、  

    感谢您的答复。  

    CAN 收发器中以及通常在 IC 中都可能存在开路。  
    如下图所示、TI 还介绍了 TCAN1043 的开路故障。  

    请告诉我该主题的任何更新。  

    提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristaki:

    您重点介绍的失效模式分布百分比的关键方面是它们专门针对裸片和子电路失效(这也是我在初始消息中提到的)。 这与第 4 节中的故障模式分析不同、在该分析中、范围扩大了、以包含整个器件/封装、特别是关于用户的引脚操作。  

    我得到了我们团队的回复、说裸片中的开路故障已绑定到 FMD 中。 例如、芯片接收器部分的开路被视为“接收器失效“。 因此、考虑了芯片中的开路条件、但没有明确标注。  

    如果回答了您的问题、请告诉我、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。  
    现在已经很清楚了。