This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1141L:ONET1141L

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555844/onet1141l-onet1141l

器件型号:ONET1141L


工具/软件:

我对 ONET1141L 设计有几个问题/要求。
1.我想询问是否可以提供 EVB 电路。 如果没有、请共享数据表中基准电路的 L 值(器件名称)信息。
2.我想问 EVB 是否必须购买或是否可以免费提供。
3、关于 ONET1141L 地址、引脚说明指出“将引脚拉至 VCC “、以将 ADR0 和 ADR1 位更改为 1。 但是、第 9 页的最后一行指出:“通过将 ADR0 和 ADR1 引脚接地、从器件地址的前两位可以更改为 1。“ 请确认正确无误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sejin:

    我们正在调查您的问题、我们会尽快答复您。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有 EVB 原理图? 如果是、请提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sejin:

    遗憾的是、我们没有此器件的 EVB 原理图。

    谢谢、

    Drew