This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:询问 ONET1151L 电路

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555876/onet1151l-inquiry-regarding-onet1151l-circuit

器件型号:ONET1151L


工具/软件:

我对 ONET1151L 电路设计有几个问题。
1、我可以只连接 LD 阳极作为单端设备使用吗? 我是否可以使用 50 欧姆端接 MOD+?
2.我可以提供 EVB 电路吗?
3.我可以免费购买 EVB 或接收 EVB 吗?
4. ONET1151L 引脚说明指出 ADR0 和 ADR1“将引脚拉至 VCC 会将第一个地址位更改为 1“。 但是、数据表第 11 页指出:“通过将 ADR0 和 ADR1 引脚接地、从器件地址的前两位可以更改为 1。“ 以下哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sejin:

    我们正在调查您的问题、我们会尽快答复您。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有 EVB 原理图? 如果是、请提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sejin:

    遗憾的是、我们没有此器件的 EVB 原理图。

    谢谢、

    Drew