This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:RX 转接驱动器的放置

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569064/ds320pr810-placement-of-rx-redriver

器件型号:DS320PR810


工具/软件:

您好的团队、

我被告知、对于 TX 转接驱动器、前置通道和后置通道 比应为 4:1 、以尽可能接近端点、

但是、 考虑 DS320PR810 线性度后、RX 转接驱动器如何、我们有关上游转接驱动器放置的通用指南是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    通常、应放置在相对靠近上游器件 Rx 的位置。  我不确定 4:1 基准的来源、但似乎合理 (3:1 或 4:1)、放置转接驱动器以恢复大多数通道损耗(最高可达转接驱动器 EQ 限值)、因为它通过 Tx 均衡传递(与限幅转接驱动器不同)。  放置位置取决于系统、因此我不确定我们能否提供准确的放置建议。

    此致、

    Undrea.