This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:SoC 唤醒消息缓冲器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568517/tcan1145-q1-soc-wake-up-message-buffer

器件型号:TCAN1145-Q1


工具/软件:

您好的团队、

您能帮助我正确了解 CAN 唤醒过程吗? 我们是否需要一个小型内部消息缓冲区来唤醒连接的主机 SoC?  

为了 正确读取唤醒消息、它需要等待一段时间来引导主机 SoC、对吗?  在此期间、其他传入的消息会发生什么情况?

此致

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    有关 CAN 总线唤醒功能、请参阅数据表中的 10.4.4.1。 如果您指的是选择性唤醒、请参阅以下应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/slla521b/slla521b.pdf

    我不确定这里的主机 SoC 是什么、如果您是指 CAN 控制器或 MCU、那么这是一个不同的元件。 TCAN1145-Q1 是一款 CAN 收发器。 通常、它使用 INH 引脚启用 MCU 的 PMIC。 在唤醒事件中、INH 引脚从低电平变为高电平。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回答!  

    本应用手册中提到、唤醒时间 最多需要 4-8 帧的传输时间(取决于传输速度)。 在第 2.3 节中、第二段规定不需要对这些帧进行正确解码。 您能告诉我为什么吗?

    由于错误计数器也不会递增、我猜是帧也不会重新传输。 是这样吗?

    此致

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    也就是说、ISO 标准不需要正确解码前 8 个帧、我们的内部时钟可能有一个频率差值、在首次启动时无法对 CAN 帧进行解码。 它必须“学习“如何锁定到 CAN 帧上。 对于 500K、允许需要 4 帧、对于 1Mbps、需要 8 帧。

    错误计数器是 CAN 收发器内部的寄存器功能、重新传输唤醒帧是 CAN 控制器的工作、它们是不同的且不冲突。  

    此致、

    Sean