This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:两个主器件通过 SDIO 或 SPI 与单个 SD 卡通信

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS02612, TXS0206A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568489/txs02612-two-masters-talking-to-single-sd-card-using-sdio-or-spi

部件号:TXS02612
主题中讨论的其他器件: TXS0206A

工具/软件:

我可以看到、当一个主器件与两个外设通信时、TXS02612 可以正常工作。  我需要反向走。  我有两个主机想连接到一张美元卡进行批量存储。  因为 TSX02612 的时钟是单向的、所以我不能将它用于我的应用。

将单个 SD 卡连接到两个微控制器时、您有什么建议?  我考虑使用 SDIO 或 SPI 作为 SD 卡的接口。  甚至一个微控制器可能会使用 SDIO、另一个可能会使用 SPI。   

对于这种应用、我是否应该远离任何系列的器件?  我当时考虑使用两个双向电平转换器、根据需要将 SD 卡与微控制器隔离。 是否有更好/更紧凑/SD 卡特定的解决方案?

谢谢你

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    我不太熟悉 SD 卡接口、但我不能为您提供有关在同一数据总线上使用两个主器件驱动 SD 信号的详细信息、然而、为了避免 3 个器件之间发生总线争用、TXS0206A 是一种 1:1 器件配置、我们可以在此处使用两次(每个主器件一次)。 每个器件的 EN 都可以驱动到相反状态、因此在任何时候只有一个主器件与单个 SD 卡进行通信。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我本来希望只有一个器件、但您建议的器件可以正常工作。  Paul