This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:规格确认

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568842/hd3ss215-spec-confirmation

器件型号:HD3SS215


工具/软件:

尊敬的团队:

我想仔细检查  HD3SS215 是否能够满足以下分辨率的数据传输要求。

拉电流 DP_C 3840x2400 60Hz

灌电流 DP_A 3840x2400 60Hz

灌电流 DP_B 3840x2400 60Hz

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    HD3SS215 的带宽为 7GHz、因此这些频率应该不是问题。

    此致、
    Katy