This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:接口上电问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B, TPS65220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568337/tusb8020b-interface-power-up-issue

器件型号:TUSB8020B
主题: TPS65220 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我想追逐为什么我们会观察到一个问题、如果通过 TPS6522053 提供 TUSB8020B、上电序列会出现一些问题。 移除 FB41 可以使 TPS6522053 完成上电序列并启动处理器。

移除 FB41 之前(第二次触发,CH4 为 0V85,可能的反向电压):  

移除 FB41 后 (CH4 为 0V85):  

是否知道这里可能会发生什么?

谢谢、

James


设计中早期相关/相关问题/问题解决方案的链接:
TPS65220:TPS6522053RHBR — 电源轨无电源 (AM64X)

 AM6442:原理图审阅请求 — TPS6522053 无法完全斜升 BUCK2/BUCK3 输出 (1V8、1V1) 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:James:

      当 3.3V 首先导通时、 1.1V 电源上存在漏电流、这可能会导致 PMIC 器件 TPS65220 关断。 可能需要使用 LDO 才能避免此类问题。

    好极了

    Brian

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    如果在 3V3 启动后(或者在 3V3 启动前向 1V1 馈电)从 FB41 U34 侧的工作台电源馈入 1V1、您会遇到任何特殊问题吗?

    您预计 TLV75511 足以作为 LDO 为 1V1 供电吗?  
    谢谢、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:James:

      如果  TLV75511 能够满足 1.1V 输出的压降电压、则应正常工作。

    如果我从 FB41 的 U34 侧的工作台供应给 1V1、在 3V3 出现之后(或在这种情况下,在 3V3 出现之前给 1V1)、您会遇到任何特殊问题吗?

    我看不到任何问题。

    好极了

    Brian