This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV809E:TLV809EF30DBZR 延迟时间 700ms P2P 解决方案

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV809E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568782/tlv809e-tlv809ef30dbzr-delay-time-700ms-p2p-solution

器件型号:TLV809E


工具/软件:

尊敬的 E2E:

您能帮助检查我们是否有“TLV809EF30DBZR"延迟“延迟时间 700ms P2P 解决方案吗?  

BR、

Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janet:

    遗憾的是、该系列的最大延迟时间为 400ms。 对于 TLV809E、目前没有具有该延迟的 P2P 解决方案。  

    我们确实有 TPS3840PL30DBVR、该器件具有可编程复位延迟、如果问题是多源、则有多个 P2P 竞争器件。

    Jesse