This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1431-Q1:TLIN1441-Q1 和 TLIN1431-Q1 在安全功能方面的区别

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1431-Q1, TLIN1441-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568142/tlin1431-q1-difference-between-tlin1441-q1-and-tlin1431-q1-in-terms-of-safety-features

器件型号:TLIN1431-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TLIN1441-Q1

工具/软件:

您好:

首先、我想知道 TLIN1441-Q1 和 TLIN1431-Q1 之间安全功能的区别。

但是、器件 TLIN1431-Q1 具有安全分析报告和安全手册、其中包含安全时基故障和指标信息。  

您能否澄清为什么为 TLIN1431-Q1 提供的安全分析 不符合 ASIL B 或更高要求?  TLIN1431-Q1 功能安全分析报告摘要(修订版 A)

了解此分类背后的差距或原因对我们的 选择和 分析工作非常有帮助。

此外、请分享安全手册中提供的 SMS 的 DC。  TLIN1431x-Q1 功能安全手册

如果您需要任何澄清、请告诉我。

此致、

Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    有关它们的差异、请参阅下面的方框图:

    ASIL B 似乎是在系统级分配的与系统相关的规格。 因此、为什么器件符合器件级别的要求。  然后、系统设计人员使用功能安全文档 进行设计、以使其系统符合 ASIL B 级要求。 即、TLIN 文档显示器件具有功能安全功能、并提供了安全手册来帮助系统设计人员计算器件对其系统指标的影响。 这意味着器件级指标是器件指标、默认情况下不等同于系统 ASIL 要求。 报告的器件型号  用于与系统诊断结合使用、然后显示符合 ASIL B 或更高版本的要求。 如果仅器件指标无法满足系统要求的系统 ASIL B 目标、系统设计人员通常会包含外部诊断功能。 我希望这有助于理解分类的差异。

    此外,请参阅下面的 DC 短信,谢谢.

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Michael;

    感谢您的澄清和 DC 信息。  

    此致、

    Anand M