This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE3410:使 I2C 接口正常工作

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567848/sn75lvpe3410-getting-i2c-interface-working

器件型号:SN75LVPE3410


工具/软件:

我尝试将其用作 SATA 2 的不可知转接驱动器、但无法正常工作。  我尝试通过 I2C 接口与芯片通信、无法让芯片响应。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    您能否分享设置的原理图? 此外、您能否分享  使用的 I2C 命令并描述您看到的问题?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    我们确实可以使芯片正常工作、而无法使 I2C 正常工作。  对接板的设计更改导致我们在主机侧 Rx 上没有串联电容器。  尽管如此、我们还是很高兴知道为什么我们无法与芯片通信。  在哪里可以上传原理图的照片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    如果您想 私下发送原理图、您可以接受我的 E2E 朋友申请、然后直接向我发送一条包含文件 和任何其他信息的消息。  

    此致、

    GREG