This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PRSTn 复位的原因不明显

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568638/xio2001-prstn-resets-for-not-apparent-reason

部件号:XIO2001


工具/软件:

我有一个新的设计,我在 cPCI 端口上的卡枚举上获得间歇性结果。  查看信号时、我会看到 cPCI 侧的(cPCI 复位)PRSTn 信号在几秒钟内几次内开关为高电平和低电平。  它的作用范围是 2 或 3 至 10 倍。  我验证了上电序列符合数据表。  数据表未指定 GRSTn 何时应相对于上电序列被释放。  我已经在(PCIe 复位)PERSTn 之前、之后和同时对其进行了实验、但这不会造成影响。  激活和停用 PRSTn 似乎与系统中的任何其他内容无关。   

何时应相对于上电图的其余部分释放 GRSTn?

我可以查看哪些与芯片的其他连接会导致 PRSTn 切换? 电源轨、PERSTn、GRSTn 和 PCIe 时钟都看起来正常。

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank:

      GRST 是 XIO2001 的全局复位、它会复位 所有控制寄存器、状态机、粘滞寄存器位。    在稳定时的 33.v 和 1.5v 电源后、GRST 应置为无效。

       PERST  会生成 PCI Express 复位、并发出系统电源正常状态信号、而不会复位  粘滞寄存器位。

          在满足以下两项延迟要求之前、PERST 无法置为无效:

    •在施加稳定的 PCI Express 参考时钟后、等待至少 100 μs。 100-μs 限制通过将 PERST 置为无效来满足稳定器件时钟的要求。

    •加电后等待至少 100ms。 100ms 的限制可通过将 PERST 置为无效来满足稳定功率的要求。

      PRST 对次 PCI 总线进行 PCI 重置。 GRST 完成后、 桥接器将 PCI 总线重置 (PSTR)。

      系统软件还能够在辅助 PCI 总线接口上声明和取消声明 PRST 终端

    好极了

    Brian