This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV16:BLVDS 至光纤转换

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1566477/ds92lv16-blvds-to-fiber-optic-conversion

部件号:DS92LV16


工具/软件:

尊敬的团队:

我正在评估 BLVDS 到光纤解决方案并考虑 DS92LV16 。

  1. CAN DS92LV16 的串行 LVDS 输出 直接驱动光纤收发器 ?

  2. 如果不支持直接连接、请建议使用 是首选架构 和 光学接口 (SFP 或 FX/BASE-X)。

  3. 请提供 参考设计/应用手册 涵盖信号电平、交流耦合、时钟/数据恢复和链路监控。

谢谢、

Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我有几点意见:

    1) 您打算使用哪种光纤收发器?

    2) 由于这更像是一个利基和传统器件、因此很难找到适合此类应用的参考设计或应用手册

    3) 我们没有首选的体系结构,因为这不是此零件的标准应用程序。 预期在输出端看到的端接与标准 LVDS 端接相同。

    如果可能需要总线上的交流耦合、请参阅以下应用手册。  

    如何通过直流和交流耦合端接 LVDS 连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。