This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:Windows 驱动程序更新

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1561317/tusb9261-windows-driver-update

器件型号:TUSB9261
主题: TUSB9260 中讨论的其他器件

工具/软件:

我尝试让一个使用  TUSB9261 的器件通过 USB 2.0 在 Windows PC 上工作。 器件在器件管理器中被识别为其他器件中的“TUSB9261 Boot Loader“。

我已尝试使用 TUSB926x 闪存烧录器程序更新固件、但收到错误“Flashburner 驱动程序安装失败。 请手动安装设备驱动程序。“



我已尝试按照闪存刻录机用户指南 (slllu125d.pdf) 第 31 页上的说明手动安装驱动程序、但 Windows 无法识别该驱动程序。

顺便说一句,我 刚刚升级了我的 Windows 系统,上面提到的问题发生在升级后立即.  我升级后的版本号是 Windows 11 版本 24H2

有人可以提供有关如何安装正确驱动程序的帮助吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chongyu:

    只是为了确认,你运行的 Flashburger 安装程序具有正确的管理权限? 该过程是否与用户指南中的过程相似、在闪焰器安装过程中何时发生故障?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的权限和安装过程都是正确的。 实际上、如果我回滚到以前的 Windows 版本、它仍然可以正常工作。 但我必须更新我的 Windows 才能使用一些相关函数。
    更新 Windows 并发现无法使用刻录机后、我重新安装了刻录机。 安装过程和权限正确、但仍然无法使用。 它提示我找不到驱动程序、然后设备管理器中出现一个黄色感叹号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chongyu:

    您是否可以尝试使用启动设置重新启动 PC、然后选择“7) 禁用驱动程序签名强制“、然后在此模式下重新安装驱动程序、并查看这是否有帮助?: https://support.microsoft.com/en-us/windows/windows-startup-settings-1af6ec8c-4d4a-4b23-adb7-e76eef0b847f

    这可能是一个错误、因为驱动程序未被更新以匹配当前的窗口设置。 如果有用、请告诉我。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我根据您建议的方法进行了设置、但遗憾的是、之前的错误仍然出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chongyu:

    我可以尝试在我这边复制它,虽然目前我还没有听说这是这个版本的 Windows 的问题.

    在 TUSB9260 引导加载程序的设备管理器中、您是否可以转至“Update device“、选择“browse my computer for drivers“、然后选择“Let me pick from a list of available drivers“、没有 TUSB9261 驱动程序出现、正确吗?

    您是否可以使用 Windows 10 PC 安装闪存刻录机、刷新 TUSB9261、然后在 Windows 11 系统上使用它?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



     选择“让我从可用驱动程序列表中选择“后、如图所示、TI 只有一个驱动程序。  您是说这一个?

    如果我使用 Windows 10 PC、它可能会很好。 但我正在重新编程固件、我每天会烧很多次。 这对我来说很不方便。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chongyu:

    通常应该有另一个驱动程序、不应用于调试探针。

    我尝试在版本 24H2 中将闪存刻录机安装到 Windows 11 PC 上、并可以确认我们这边没有问题、这时会在闪存刻录机工具中枚举 EVM。 似乎安装了闪存刻录机驱动程序没有任何问题、我可以使用我们的 EVM 对此进行验证。 该过程在安装程序的哪个步骤失败? 安装驱动程序时、安装程序是否到达要求信任 Texas Instruments 的程度?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chongyu:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan